29. Februar 2016

              And the winner is… PGI

              Alle neuen ace Modelle mit Sensoren der Sony Pregius Reihe sowie PYTHON Sensoren von ON Semiconductor verfügen über Baslers neues PGI-Feature-Set.
              PGI ist eine leistungsstarke In-Kamera-Bildoptimierung, die Ihre Bilder bei der vollen Geschwindigkeit der Kamera optimiert. Sie erhalten so die besten Bilder direkt von Ihrer Kamera ohne zusätzliche Prozessor-Last.

              PGI besteht aus einer einzigartigen Feature-Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Bildschärfeoptimierung und Rauschunterdrückung.
              Überzeugen Sie sich selbst von den brillanten Ergebnissen mit PGI im direkten Bildvergleich:

              Ohne PGI (links) / Mit PGI (rechts)

              Ohne PGI (links) / Mit PGI (rechts)

              Der Bildvergleich spricht eine klare Sprache: Die einzigartige Kombination aus diesen leistungsstarken Features macht PGI zu einem echten Mehrwert für Ihre ace Kameras.
              Das PGI-Feature-Set ermöglicht nicht nur eine klarere Darstellung bei Farbübergängen und beseitigt Artefakte (5x5-Debayering), es korrigiert außerdem Fehlfarben (Farb-Anti-Aliasing), entfernt Aliasing-Effekte und verbessert die Bildschärfe (Bildschärfeoptimierung).  Zusätzlich vermeidet PGI Rauschbildung bereits im Vorfeld (Denoising) und zur weiteren Bildoptimierung kann ein aktiver Rauschfilter zugeschaltet werden.

              Neben den neuen ace Modellen ist das PGI-Feature-Set in allen dart und pulse Kameras enthalten.

              Ein weiterer Vorteil: Über die pylon Camera Software Suite lassen sich die PGI-Features ganz einfach aktivieren und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

              Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer PGI Website.
              Wenn Sie noch tiefer in die Funktionsweise des PGI-Feature-Sets einsteigen möchten, lesen Sie unser White Paper.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.