15. Dezember 2015

              ace mit ON Semiconductors PYTHON-Sensoren: Erste Modelle in Serie!

              Die ersten Basler ace Modelle mit den CMOS-Sensoren der neuesten Generation aus der PYTHON-Serie sind nun in großen Stückzahlen verfügbar. Die Kameras mit den Sensoren PYTHON 300, PYTHON 500 und PYTHON 1300 verfügen über Auflösungen von VGA bis 1,3 Megapixeln und erreichen Bildraten von bis zu 751 Bildern pro Sekunde.

              Die neuen ace Modelle zeichnen sich durch die Kombination aus kleiner Bauform und großen, leistungsstarken CMOS-Sensoren mit modernster Global Shutter-Technologie aus. Sie eigenen sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Fabrikautomation, Mikroskopie, Medizintechnik und Verkehrstechnik. Alle neuen Kameramodelle nutzen die volle Bandbreite des USB3 Vision- bzw. des GigE Vision Standards.

              Folgende Kameramodelle sind in Serienproduktion:

              Fragen Sie unser Vertriebsteam nach Einzelheiten oder wenden Sie sich an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

              Nicht das Richtige dabei? Werfen Sie auch einen Blick auf unsere ace Modelle mit dem CMOS-Sensor IMX174 aus der Pregius-Serie von Sony oder auf unser gesamtes ace Portfolio mit nahezu 100 Modellen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.