Anfahrt

Mit Bus und Bahn:

1. Fahren Sie mit dem RE10 (RE80/RB81) bis Ahrensburg. Steigen Sie dort in den Bus 169 (Richtung Gewerbegebiet /Bf. Ahrensburg) und fahren Sie bis zur Haltestelle An der Strusbek (Nord). Folgen Sie der Straße in Fahrtrichtung. Nach circa 5 Minuten haben Sie das Basler Gebäude erreicht. 

2. Fahren Sie mit dem RE10 (RB81) bis Ahrensburg-Gartenholz. Nehmen Sie von hier aus den Bus 469 (Richtung U Ahrensburg West) bis zur Haltestelle An der Strusbek (Nord). Folgen Sie der Straße entgegen der Fahrtrichtung. Nach circa 5 Minuten haben Sie das Basler Gebäude erreicht. 
Bitte achten Sie hier besonders auf die Abfahrtszeiten der Busse. Die Linie wird nur in den Stoßzeiten (6-9 und 15-20 Uhr) bedient.

Alternativ können Sie von Ahrensburg-Gartenholz auch 15 Minuten zu Fuß gehen. Verlassen Sie dafür den Bahnhof in Richtung der Bushaltestelle und gehen Sie die Straße hinunter. Biegen Sie am Ende der Straße rechts in den Kornkamp ein. Nehmen Sie anschließend die erste Straße links: Ewige Weide. Folgen Sie dieser Straße bis zur T-Kreuzung und biegen Sie dort links in die Straße An der Strusbek ein. Am Ende der Straße finden Sie uns.

3. Fahren Sie mit der U-Bahn-Linie U1 bis zur Haltestelle Ahrensburg West. Steigen Sie dort in den Bus 469 (Richtung Gewerbegebiet/Bf. Gartenholz) und fahren Sie bis zur Haltestelle An der Strusbek (Nord). Folgen Sie der Straße in Fahrtrichtung. Nach circa 5 Minuten haben Sie das Basler Gebäude erreicht. 
Bitte achten Sie hier besonders auf die Abfahrtszeiten der Busse. Die Linie wird nur in den Stoßzeiten (6-9 und 15-20 Uhr) bedient.

Mit dem Auto:

Aus Richtung Norden / Süden A1: 

Nehmen Sie die Autobahnabfahrt Ahrensburg (28) und fahren Sie auf der Umgehungsstraße Ostring (L224) bis zum Gewerbegebiet Nord. Biegen Sie dort an der zweiten Ampel links in die Kurt-Fischer-Straße ein und nehmen Sie gleich danach die erste Straße rechts: An der Strusbek. Nehmen Sie die langgezogene Kurve nach links und folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum Ende. Dort sehen Sie dann das Basler Gebäude.

Sie erreichen uns außerdem auch sehr gut über die B75 aus Richtung Hamburg oder Bad Oldesloe.

Routenplaner:

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.