Downloads Documents

GenICam(相机通用接口): 一种通用软件接口

通用相机接口标准

目前机器视觉行业所使用的相机几乎均以相同方式来进行配置,即:---通过在注册表中的读写参数。但是不同制造商的协议、格式和注册位置往往不同。

为什么选择GenICam?

GenICam提供了一种普遍适用的软件界面。它为包括GigE Vision、USB 3.0 Vision、Camera Link®和IEEE 1394在内的各种标准接口(涵盖所有相机类型和图像格式)提供了一个端到端配置接口。这种方法方便连接符合GenICam标准的相机,无需对相机进行特定配置。

GenICam的工作原理是什么?

GenICam标准的核心是在一个XML描述符文件里对相机属性进行的描述。使用此文件时,从XML到C++的翻译程序会直接生成被称为GenAPI的应用编程接口或图形用户界面(GUI)的元素。这样,用户便可轻松访问相机提供的特性和功能(例如增益、曝光时间等等)。GigE Vision和USB 3.0 Vision标准要求具有GigE或USB 3.0接口的相机提供这一XML描述符文件。

GenICam的优势

  • 符合标准的软件和遵守标准的相机始终兼容
  •  符合前瞻性投资要求,可以确保向下一代产品扩展或集成
  • 因为采用标准化的组件,这些组件彼此匹配,以便降低集成成本,同时在系统组件损坏必须更换时,可降低维护成本。
  • 这一标准还允许制造商提供特殊功能,从而推动创新

GenICam是谁制定的?

GenICam标准是由欧洲机器视觉协会(EMVA)开发的。众多主要相机、图像采集卡和编程库创造者与Basler持续合作,积极开发这一标准。有关GenICam的更多信息,请访问www.GenICam.org
有关GenICam的更多信息,请阅读我们的应用说明“Basler相机与第三方软件库的兼容性”。

仍有疑问?

如果要深入了解我们的相机,或者希望获取更多信息,我们很乐意为您提供帮助
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。