自动光学检测 (Automated Optical Inspection, AOI)

光学测量系统检查对象并确定各种不同特征。凭借其大规模的面阵相机和线阵相机系列,Basler 对于任何相机检测任务都有对应的相机型号。
光学检测在工业机器视觉的各个应用领域发挥着重要作用。无论其具体的应用领域是什么,无论面临什么样的要求,所有的机器视觉相机都有一个共同的使命:光学检测,即找到并识别作为分析基础的特征,并得出可用于后续处理的结论。

用于测量和错误检测的复杂检测任务

基于被识别物体的特征,AOI 系统可根据即将发生的问题承接光学测量任务,并确定与这些标准的任何偏差。工业机器视觉始终关注所谓的灰度值偏差。灰度值表示像素的亮度,与颜色无关。根据这个灰度偏差的配置方式,您将可应用于:
  • 分拣物品(食品、商品)
  • 检测问题(划痕、截留)
  • 测量尺寸(包裹、O 型圈)
  • 检查表面(菲林、玻璃)或者
  • 检查电路板(用于正确布置焊接点)

灵活应用于不同场合

您可在生产过程中的各个节点设置自动光学检测,以适应特定的需要:直接在生产中设置或作为包装过程的组成部分;既可以进行 100% 的控制,也可以进行试错法测试。使用具有高帧速率且功能强大的相机,您将可在不中断生产流程的情况下进行检测。

必要的组件

光学检测系统为多层结构,而机器视觉相机只是其中的组件之一。充足的人工或天然光源以及用于启动相机的光栅及编码器等信号触发装置,也是必不可少的硬件组件。

要对所收集的图像数据进行进一步处理,还需要分析软件。这些软件既可以直接集成到相机,也可以置于相机外的流程下游,将数据经由合适的接口传递给所连接的计算机。

去芜存菁...

如果对图像的分析确定了某项特征或发现与标准存在偏差,则必须相应地分拣出这个有缺陷的物体。其中的相机数据将可供文档编制所用,而自动光学检测即顺利完成了它的使命。

有关相机检测还有其他问题?我们随时为您提供帮助
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。