Basler Employees who have ace in the hand

远程协助(TeamViewer)

您是否希望得到快捷的帮助?或希望Basler了解您的应用?我们可以通过远程协助提供此类帮助。只需下载TeamViewer客户端,并告知我们您屏幕上显示的ID。Basler工程师便可通过TeamViewer登录您的计算机,解决您在应用中所遇到的问题。TeamViewer客户端可在Windows (32位/ 64位)、Linux (32位/ 64位)和macOS中使用。

Linux用户信息

´使用以下指令提取下载的tar文件:

“tar –xvf TeamViewerQS_Linux.tar.gz”。

然后使用以下指令进入提取的目录:

“cd teamviewerqs”。

键入“./ teamviewer”以启动TeamViewer。

请使用与提取teamviewer tar文件的同一个Linux用户名,用以运行TeamViewer。

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。