实时同步:
GigE网络中的多相机应用

有关多相机应用的白皮书

如何设计多相机应用,即在无需额外线材的情况下确保所有相机都能同时采集到图像? 我们的白皮书向您说明了该工作方式及其设置。
在某些应用中,我们必须利用多台相机进行来实时同步采集图像,比如:
多角度拍摄目标物体;将多台相机用于传送带检测;机器人或3D三角测量等应用。

我们的白皮书将为您简要介绍如何利用GigE Vision 2.0标准相机,且在无需额外触发线的情况下,实现多台相机的同步图像采集。

我们将在新的白皮书中为您详细说明的问题

  • 通过以太网(动作命令)触发多台相机进行图像采集
  • 同步多台自由运行的相机(同步自由运行)
  • 所连接设备、相机和PC同步的基础(精密时间协议)
  • 实时方面的限制

免费下载白皮书

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。