basler dart-camera in production

从CCD转换到CMOS相机

Sony公司已宣布将关闭CCD芯片工厂。CCD相机用户需要了解转换到CMOS技术的相关问题以及当前的CCD相机型号的供货情况。

对我们来说,转向CMOS技术并不意外。我们前一段时间已经开始筹备工作,可以提供广泛的CMOS产品线。

Sony将在2026年底交付最后一批集成到Basler相机的CCD芯片。Basler将确保使用CCD芯片的Basler产品顺利向使用CMOS芯片的产品过渡。

我们汇总了关于这一转换的相关问题及解决方案,并将介绍基于CCD芯片的ace相机的适宜替代品。

CCD已中止。现在怎么办?

让我们看看Steve对Sony CCD停产的看法,看看应该如何应对。

常见问题解答

我应该什么时候开始将CCD转换为CMOS?

总体而言,您可以随时开始。因为更换使得应用程序性能提高而相机成本降低,您很快可以从中受益。因此,尽快转换是合理的。但是,如果您正在使用基于CCD的相机,也没有必要马上更换。之后很多年仍然可以有CCD供货。您可自行考量哪个选择对您更有利。

转换时应该考虑的因素?

相对较少。您很容易就可以找到提供装备合适的CMOS芯片的相机。为了简化转换,请选择与您的CCD相机光学规格相同的CMOS芯片,将系统设计调整需求最小化。仍然采用标准接口(如千兆网(GigE)),也可降低转换成本。在ace型号29 mm x 29 mm的外壳中,Basler提供所有新款CMOS芯片,可方便更换几乎所有市面上的相机。对于模拟1394 (FireWire)相机,空间限制是一个至关重要的因素,而替换也会带来性能的改进。

集成基于CMOS的最新相机时有哪些重要考虑因素?

要替代CCD芯片,集成CMOS相机比想象中更简单,如果您选择标准兼容硬件和软件则更是如此。包括成像质量优化在内的全面芯片集成由相机制造商负责,您在选择CMOS相机时只需注意以下几点:

  • 确定正确的相机分辨率: 所需的分辨率取决于需要在图像中显示的细节。

  • 定义所需的相机接口: 接口的选择取决于所需线材长度、带宽、必要的帧速率和实时功能以及PC硬件可用性。“数据接口选择助手”可以帮助您为应用找到最适合的接口。

  • 选择镜头和光源: 更改芯片格式也涉及更改镜头。“镜头选型助手”可帮助您寻找新镜头。如果新芯片的灵敏度与之前不同,则只需调整光源即可。

  • 软件和相机控制集成工作: 遵守GenICam等共同标准或像USB3 Vision或GigE Vision等接口标准的相机,集成较为简单。

Basler产品线目前提供了哪些CMOS替代品?

Basler早就预见了工业相机转向CMOS芯片技术的趋势,提供了广泛的CMOS相机产品线,它们配有来自不同厂商的芯片。最近,它为两台ace GigE和两台ace USB 3.0相机型号装配了Sony IMX174 CMOS芯片。
这一强大的芯片具备2.3 MP分辨率,50 fps (GigE)和155 fps (USB 3.0)两种帧速率,是交通、显微镜和医学领域要求严格的应用的首推之选。 

此外,多个ace相机型号也装配了ON Semiconductor Python 芯片。这些相机型号速度高达850 fps,并具备出众的图像质量。

潜在替代品相机概述

您正在使用CCD相机,正在寻找合适的CMOS替代品? 下表推荐了在相应相机型号中,与CCD芯片匹配的优秀CMOS:

有些问题仍然没有答案?

请用下表通知我们,或联系我们的销售团队。
*
*
*
*
*

联系我们

德国总部
电话:+ 49 4102 4630
电子邮箱
Basler地理位置
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。