BCON –  采用Basler新接口的精益嵌入式视觉架构

BCON是Basler最新开发的接口。其与基于LVDS技术的这一连接方式实现了可靠的图像数据传输。这一新接口首先出现在Basler的dart系列中,它与新一代图像处理以尽可能精益的方式集成,且前端和视觉架构实现了最优化。
BCON Interface Logo
有了新的BCON接口,参与嵌入式技术的公司和他们的工程师可轻松满足具有挑战性的需求。BCON以极精益的方式实现了与嵌入式处理设备的机器视觉集成,这得益于该新接口灵活和节约成本的天性,以及可望实现的有效的嵌入式图像处理。

LVDS – 低电压差分信号

LVDS是BCON接口内稳定传输图像的基础
低电压差分信号(Low Voltage Differential Signaling,LVDS)描述了适用于高速数据传输的标准化接口,但未详细定义图像传输。拥有25年机器视觉经验的Basler开发了精益协议,确保可靠图像数据传输的高带宽。BCON接口最大限度地提高了连接到FPGA(现场可编程门阵列)线路板和SoCs(芯片上系统)等基于LVDS的技术时的灵活性。因为能适配多种系统,并能按需调整,BCON是许多应用的理想选择。它可最大限度地提高数字图像处理的效率,从而优化视觉系统的性价比。

通过扁平柔性线材非常方便地进行连接

使用精益单线材解决方案满足系统需求
这一28针接头允许相机通过FPGA以及SoCs(芯片上系统)集成到嵌入式系统。除了LVDS图像传输通道之外,这条扁平柔性线材还可提供输入、输出信号以及供电。此外还集成了标准化I²C通道,用于通过pylon SDK配置相机。此接口装置允许用户通过单根线材轻松地将相机连接到嵌入式系统。因扁平柔性线材的大小和技术多有变化,所以可以确保安装精益、系统优化和高性价比。

pylon相机软件套装

使用友好易用的pylon SDK配置您的相机
经实践证明且友好易用的pylon相机软件套装也可用于带BCON接口的dart,并在基于x86或ARM的系统上支持Linux。由此,在创建用户所特有的应用时,这一编程接口与USB 3.0 Vision等其他接口没有区别。这一事实大大方便了从dart USB等接口到dart BCON的迁移。

基于GenICam技术,通过Linux系统的I²C总线配置相机。所需的驱动程序适配器由pylon作为源代码中的实现示例和经过编译的二进制文件提供。pylon引入了一个新的硬件适配器C API,可允许用户创建自己的I²C适配器。用户可以把pylon实现示例作为自己适配器代码的蓝图,当然也可以照搬经过编译的二进制文件,而不进行任何修改。

由于pylon全然不了解实际使用的LVDS图像采集硬件,用户需要创建自己的图像数据传输逻辑。作为一个选件,新的硬件适配器C API还可用于为实际图像采集硬件实现图像采集。这样做之后即可不受限制地使用pylon——甚至可以将其用于图像数据传输。

Basler dart板级相机

BCON适用于Basler板级相机dart,此型号针对采用嵌入式系统的众多视觉应用。本系列是节省系统设置和运行成本的理想选择。尤其采用BCON接口的dart相机非常适合与嵌入式处理板结合使用,从而尽可能简化成像前端和视觉架构。借助BCON,嵌入式系统开发人员无需任何额外集成成本或额外工作就可以从一个dart相机型号切换到另一个。
采用BCON接口的新的dart型号打动嵌入式技术专家的其他原因还包括这一系列具有极小板级设计、拥有强大的内在成像优化(Basler的PGI)等等。Basler 25年来在技术方面处于领先地位,同时也是国际接口标准的主要推动者,它为视觉系统的质量、性能、可靠性和效率提供了保障。
有各种dart相机型号可以选择,其中包括不同镜头接口、各个领先制造商的芯片提供的不同分辨率和速度等等。通过提高性能,优化视觉系统高性价比,确保您的竞争优势。

联系我们

关于BCON或可选哪些采用BCON接口的dart相机有任何疑问? 我们很乐意为您提供帮助,找到适合您的要求的系统设置。
*
*
*
*
*

相机快速查询

查找产品

采用BCON的Basler dart

了解采用基于LVDS的BCON接口的dart板级相机。
了解详情

市场营销文档 – USB 3.0接口与LVDS接口“BCON”

我们比较了嵌入式视觉技术中的相机接口,即:USB 3.0接口和LVDS接口“BCON”,并讨论了它们各自的特点和优势。
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。