知识园地

  • 常见问题 (FAQs)

    在FAQ数据库,您可找到常见技术问题的答疑。了解更多

  • 从CCD 转换到 CMOS

    详细了解从CCD 转换到 CMOS相机时所应考虑因素。 了解更多

  • BCON – Basler的LVDS接口

    Basler全新接口BCON采用基于LVDS的技术,通过与Basler dart系列结合,BCON可以帮助嵌入式应用尽可能简化和优化图像处理过程。 了解更多

  • PGI 功能包

    有了这一独有的功能包PGI,相机将获得比以往更加出色的成像,且不会给您的处理器带来额外的负担。 了解更多

  • USB 3.0接口

    了解USB3.0相机可提供哪些优势,它们适合哪些应用以及Basler为您提供了哪些可选相机型号。 了解更多

  • Basler相机的竞争优势

    与竞品相机相比,Basler相机成像质量如何? 我们已进行了测试。您可以在此处查询到测试结果! 了解更多

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。