pylon User Survey 2017

2017年pylon用户调查

我们诚邀您参加pylon相机软件套装用户调查,这对我们进一步完善系统帮助很大。我们期待收到您的反馈!

立即参与

Windows版pylon

pylon相机软件套装是由易于使用的SDK、驱动程序和工具组成的软件包,可用于在标准PC和/或嵌入式系统上使用Windows、OS X或Linux操作系统操作任何Basler相机。 且它可自由选择使用最新相机型号和功能。

Basler pylon支持GigE Vision、IEEE 1394、Camera Link和新的USB3 Vision标准。pylon上的编程接口可与广泛的相机接口一起工作,从而允许将现有的编程代码不加修改地用于Basler USB3.0相机。Basler pylon 5支持的当前Windows版本最高为Windows 10(32位和64位)。

您可以在此下载Basler pylon相机软件套装、当前版本说明和pylon文档。

pylon 5 – 更快、更小、更简单!

因推出pylon 5相机软件套装 ,Basler成为第一个提供使用新GenICam 3技术软件的相机制造商。

更快: 得益于GenICam 3,相机现在的开启速度是旧版GenICam的4倍。

更小: 与旧版GenICam相比,GenICam 3只需要约一半的内存。
这两项功能在性能较低的系统上更是别具优势。新标准也有广泛的向后兼容性:只需对现有软件的代码略作修改甚至根本不需要修改;而旧款Basler相机也能获益于pylon的这些创新。pylon迁移指南中对必要的改动进行了详细描述。

更简单: 借助于pylon 5,Basler引入了新的设置理念。依据每个相应目的,即使没有经验的用户也可以通过几次点击正确安装pylon。得益于pylon使得简单复制部署过程成为可能,可以空前方便地将SDK交付给最终用户。因此pylon的安装可以做到与其他制造商基于GenICam技术的机器视觉软件包没有冲突。

pylon功能概述

pylon SDK

pylon SDK易于使用,可以帮助您开发自己的相机应用程序。只需几行代码就可以配置相机、捕捉图像并将它们保存到PC硬盘上。
对于采用支持的任何编程语言(C、C++、C#、VB.Net 等)编写的所有典型相机应用程序,我们都提供了大量文档和丰富的示例程序,使应用程序开发如虎添翼。

USB 3.0带宽管理器

这个简单的工具可用于检查您的USB 3.0相机是否以指定的带宽设置将所有图片可靠地发送到您的应用程序(如pylon Viewer)。通过这种方式,您可以优化USRB 3.0设置,从而尽可能提高图像数据传输量和可靠性。可以为每个连接的USB 3.0相机校准图像数据传输负载,这样所有的相机都可以使用最大可用带宽正确传输其图像数据。

pylon Viewer的录制功能

有了该功能,您不仅能够以多种压缩或未压缩格式的视频文件来记录相机的实时画面,还能够以不同格式在PC硬盘上记录静态图像序列,格式可以是AVI文件(压缩或未压缩)或单张照片构成的幻灯片。此外,还能够以不同的速度记录视频,因此能够创建延时视频。

pylon USB配置器

USB配置器这一工具提供了有关USB拓扑的详细信息,突出了潜在的带宽限制,甚至通过一次单击就可以修复错误的驱动程序分配。USB配置器的另一个优势是可以检测用户错误,如USB 3.0相机连接到USB 2.0端口的情况。

图像自动调整功能

另一个颇具吸引力的功能就是pylon Viewer新的图像自动调整按钮。只需点击一下此按钮,即可触发对所选相机的自动配置,使其环境符合色彩和亮度等方面的要求。

推荐的USB3主机控制器驱动程序

可在此处下载Basler所推荐USB3主机控制器的相应驱动程序:

哪些型号相机更适合pylon 相机软件套装?

pylon相机软件套装适合于以下Basler相机系列的所有类型:ace、aviator、Basler beat、dart、pilot、scout、scout light、runner和racer以及A6xxf、A31xf 和 A102f。pylon只支持Camera Link相机的配置,不对图像采集提供支持。pylon不支持Basler sprint、A和L系列Camera Link相机。 我们为这些相机提供了Camera Configuration Tool Plus (CCT+)。
 
每个pylon版本完全独立于其他版本。更高版本并不是旧软件程序包的更新!如果您在PC上使用旧的pylon包,请不要安装新版本。更新后使用旧的pylon版本的软件可能无法工作。此外,请阅读版本说明以详细了解pylon最新版本的改进信息。

您可以在此下载Basler pylon相机软件套装、当前版本说明和pylon文档。

除了完整套装外,Basler还提供独立的pylon分发包,其中包括运行时环境以及单独的USB、GigE和/或IEEE 1394驱动程序。您可以在此下载最新的pylon版本的独立分发包。
 
要了解pylon相机软件套装的其他相关信息,请查阅下载专区中的手册。

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。