other software - picture with zero and ones

其他软件

除Basler pylon相机软件套装之外,Basler还提供了一系列专为启动和运行相机的程序。

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)

该CCT+适用于Basler sprint、A和L系列中的Camera Link相机。Basler aviator、Basler racer和Basler ace Camera Link相机型号应搭配Basler pylon驱动程序包使用。版本说明中包含了可以使用CCT+配置的相机的详细列表。
开始安装CCT+前,请先阅读版本说明。
如果要从旧版本的CCT+软件升级,请在安装新版本之前先删除旧版本。
CCT+可运行在使用Windows XP、Windows Vista或Windows 7(32位和64位版本)的所有PC上。

Basler Binary Protocol Library

Basler Binary Protocol Library (BBPL)是在Camera Link标准中所定义的clALLSerial/clSerial API的扩展。该BBPL扩展了此API,加入了读写Basler Camera Link相机注册信息的实用功能。
该BBPL是为Basler aviator相机系列开发的。不过,它还可用于现有的Camera Link相机型号(ace、racer、sprint)和旧款相机系列(A400k、L400k、L800k)。BBPL为那些旧款相机型号提供了Basler Binary Protocol II。用户感觉不到该协议的复杂性,只会感觉BBPL非常简单易用。
执行下载的程序会启动常规Windows安装过程。只需按照屏幕上的提示完成安装即可。单击此处下载编程实例和文档:开始 > 所有程序 > Basler Vision Technologies > clBBProtocol Library

Basler IP相机软件

Basler为Basler网络相机提供了包括设备发现、IP配置、镜头选择在内的多种软件工具选择。

BIP Finder工具用于识别网络上的相机和对相机进行IP配置。BIP finder也可用来一次对多个相机应用固件更新。

单击此处下载BIP Finder。
Basler IP Camera Control是一个可以安装在Internet Explorer中从而直接在浏览器中显示MJPEG、MPEG4或H.264格式的视频的ActiveX控件。第一次启动相机时通常就会启动这一控件。不过,某些情况下可能会受到防火墙设置等因素的影响。在这类情况下,可以在此处下载并手动安装控件。
使用这一BIP Calculator,可以很容易地为特定应用找到合适的Basler IP相机和镜头。您还可以利用该工具估计所需的网络带宽和存储器需求。

Basler ToF软件

操作Basler ToF相机需要搭配使用Basler ToF软件。ToF软件可以在Windows以及基于x86的Linux系统上运行。除了GigE Vision驱动,软件包还包含Basler pylon Viewer,它用于配置ToF相机并可以根据具体需求调整设置。Basler ToF软件符合GenICam标准,可通过标准化接口GenTL访问相机。它提供了全面的C ++和C #示例代码集,可以演示如何将相机与您的应用系统集成。请在版本说明中了解ToF软件以及各种版本的更多信息。

您可以在此下载Basler ToF软件

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。