软件

Basler提供了一系列专为启动和运行相机的程序。

软件概述

pylon相机软件套装

Basler的pylon相机软件套装可以帮助您启动相机并运行相机的所有功能。相机软件套装包括Basler相机使用的各种相机接口(USB3 Vision、GigE Vision、IEEE1394、Camera Link、BCON)所需的各驱动程序。利用相机接口以及与操作系统关联不大的SDK,只需编译几行代码即可开发自定义相机应用。并且,无论在标准PC和/或嵌入式系统(x86 or ARM)上使用WindowsMac OS X还是Linux,都不受影响。

Basler IP相机软件

Basler为Basler网络相机提供了设备发现、IP配置、镜头选择等多种软件工具选择。

Camera Link旧版软件

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)可以用于通过串行端口修改旧的和当前的 Basler Camera Link相机。Basler Binary Protocol Library (BBPL)是在Camera Link标准中所定义的clALLSerial/clSerial API(应用程序编程界面)的扩展。该BBPL扩展了此API,加入了读写Basler Camera Link相机注册信息的实用功能。

2017年pylon用户调查

我们诚邀您参加pylon相机软件套装用户调查,这对我们进一步完善系统帮助很大。我们期待收到您的反馈!
立即参与

相机快速查询

查找产品