embedded world

Vision for Embedded

Basler's premiere at this year's embedded world in Nuremberg was a great success — see for yourself!

See Tradeshow Highlights

嵌入式视觉应用PowerPacks

我们的PowerPacks为开发人员提供了各种模块化组件,完全可以满足他们评估Basler dart相机及其各种接口技术(USB 3.0或LVDS的BCON)的要求。最终结果就是简化了在嵌入式视觉系统中设计这些组件的各种过程和环节。
我们为您提供了两种PowerPacks:一种是Basler dart USB相机的即插即用评估套件;另外一种则是采用LVDS的BCON接口和匹配的处理板的Basler dart相机模块的开发工具包。这两个PowerPacks不仅包含相机,还包含配件,如镜头、线材以及pylon相机软件套装SDK。

PowerPack dart USB套装(评估版)(评估工具包)主要适用于:要测试采用USB接口的Basler dart相机的用户和需要通过LVDS的BCON连接相机的用户;他们可以使用它来评估相机的整体性能并熟悉pylon SDK。同时,包含参考实例的嵌入式视觉PowerPack(开发工具包)为实际BCON集成提供了帮助。

Basler的PowerPack dart USB套装(评估版)简化了相机系统评估

您在寻找适合集成到嵌入式视觉项目的相机吗? 借助于Basler dart USB相机的专用即插即用评估套装,Basler可以使您的生活更简单。
成像应用的系统设计工程师为嵌入式视觉项目选择合适的相机时,面对众多选择。如果您正处于如此情况,您就会明白,要找到正确的相机和合适的配件需要耗费大量的精力和财力,从而您现在可以使用Basler PowerPack dart USB套装(评估版)缩短这一过程,这是一个即插即用的评估套装,包括一台带USB 3.0接口的Basler dart相机,一个合适的镜头,一根USB 3.0线材,和经过行业认证的Basler相机软件套装pylon。

PowerPack与pylon Viewer和SDK结合使用,是一个易于使用的套装,其中包括了解Basler dart板级相机所需的一切:相机大小、功能和出色的成像质量。此外,评估套装便于从工业到非工业应用的各种嵌入式视觉系统进行视觉集成。

此套装可为您提供以下优势:
  • 即插即用相机系统评估
  • 无需额外配件
  • 包括免费的行业认可的pylon相机软件套装
  • 极为紧凑的兼容USB 3.0 Vision相机,像素高达5百万像素分辨率
  • PGI – Basler独有的功能强大的内在成像优化功能包
Basler PowerPack dart USB套装(评估版)附带以下组件:

利用Basler嵌入式视觉PowerPack(LVDS的BCON)将视觉系统轻松集成到您的应用

您需要将采用LVDS的BCON接口的Basler dart相机集成到嵌入式视觉应用中? Basler开发工具包是理想的选择,它包含一个相机模块、配件、处理板和设置示例。
连接基于LVDS的模块可能非常复杂和耗时。而我们的嵌入式视觉PowerPack帮您简化了这一过程,它包括针对采用LVDS的BCON接口的Basler dart的示例硬件和软件实施,以及基于Xilinx Zynq®-7010 SoC的兼容处理板。这不仅方便您熟悉LVDS的BCON接口的技术支持和特性,同时还提供了图像截取算法的参考实例以及一套明确的接口文档。

您可以改编示例代码的规则或直接使用代码,以便将相机模块轻松集成到您的应用,为您自己的产品开发节省时间和金钱。通过这种方式,嵌入式视觉PowerPack为优化特定视觉应用(从智能视觉技术和移动检测解决方案到物联网应用)开创造了新的机遇。

优势一览:

  • BCON连接的设置示例
  • 图像截取算法的实施示例,包括翔实的源代码
  • 支持并缩短了整体产品开发周期
  • 包括所有必要的相机配件
  • 免费提供经过实践检验的pylon相机软件套装
  • 采用LVDS的BCON接口、分辨率为500万像素的超小型Basler dart相机

适合嵌入式视觉的Basler PowerPack包含以下组件:

希望详细了解PowerPacks? 更多详情,请联系我们的销售团队

我们很乐意为您提供帮助

对嵌入式应用的产品存在疑问?
联系我们!

为集成与设计提供帮助

在将图像处理集成到嵌入式架构时需要帮助?
Basler合作伙伴网络可以助您一臂之力

手册 - 嵌入式视觉

手册 - 零售业
在这里您可以找到有关Basler嵌入式视觉系统产品线的手册。

Embedded Vision

Would you like to learn more about embedded vision technology?

Technical information

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情