新闻发布

新闻发布  页面  1  ,  3
选择类别
选择月份
选择年份
  • 2017年3月7日

    采用BCON接口的Basler dart相机模块及嵌入式视觉应用开发工具包现已投入量产

    采用LVDS接口“BCON”的Basler dart板级相机模块现已上市,同时提供专为这些相机型号开发的PowerPack套装(嵌入式视觉版)。   更多

  • 2017年3月1日

    BaslerPowerPack套装(显微镜专用)系列再添新成员 – 配有创新的锐化功能的高速相机

    配备Sony PREGIUS芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的新款显微镜相机能够实现高分辨率和高速度。创新的锐化功能可在不减低速度的前提下优化图像。   更多

  • 2017年1月16日

    现已量产: 配备Sony IMX芯片的12种新款ace型号

    配备Sony Pregius系列IMX250、IMX252、IMX264和IMX265芯片的12种新款Basler ace型号现已量产。   更多

  • 2016年11月15日

    Basler史上首台3D相机正式量产

    Basler ToF相机是中档价位段中第一台具有VGA分辨率的工业ToF (Time-of-Flight)相机。该类型相机可提供与每个像素相关的深度数据,易于集成,并能大幅度节约整个系统的成本。   更多

  • 2016年11月7日

    Basler发布嵌入式视觉应用的开发工具包

    Basler PowerPack套装(嵌入式专用)是一个用于使Basler dart相机与LVDS接口“BCON”结合的开发工具包。它包含dart相机模块、基于Xilinx ZYNQ®-7010的一个处理板及其他配件,并提供基于LVDS的相机连接的完整设置。   更多

  • 2016年9月1日

    Imaginghub.com嵌入式视觉实时Web门户

    Imaginghub是为工程师、开发人员以及对嵌入式视觉和潜在应用感兴趣的爱好者(无论初学者还是专家)提供的独特在线社区门户。为开发嵌入式视觉解决方案,Basler与Advantech、NVIDIA和Xilinx等行业领先品牌商共同合作。   更多

  • 2016年8月25日

    Basler在VISION Stuttgart为行业热门课题带来解决方案

    作为工业相机的全球市场领导者,Basler再次参加世界领先的图像处理贸易展: VISION Stuttgart 2016,11月8-10日。我们将展示众多创新产品和解决方案,它们均着眼于产品可靠性、相机性能、不断增加的成本敏感性和嵌入式视觉。   更多

  • 2016年8月18日

    包含显微pulse 3.3 MP的全新Basler PowerPack套装现已上市

    相机制造商Basler拓展了其Basler PowerPack套装(显微镜专用)。这一最新完整即插即用套装包含了显微pulse 3.3 MP相机。此外,还包括Basler显微软件,且该软件现已增加更多功能。   更多

  • 2016年5月10日

    批量生产:装配ON Semiconductor PYTHON芯片的8款Basler ace新型号相机

    最新消息,8款装配ON Semiconductor PYTHON系列CMOS芯片的全新Basler ace相机型号现已投入市场。   更多

  • 2016年4月7日

    Basler PowerPack套装(显微镜专用)重磅推出 为显微应用量身定制的全方位相机解决方案

    Basler PowerPack套装(显微镜专用)响应了目前显微镜市场的庞大需求,将高质量相机与便捷的设置,简易系统安装所需的必要组件集于一身,这些彩色相机配有标准USB 3.0接口,且通过先进的CMOS感光芯片技术实现了多种性能配置。所选相机配备经过检测的兼容配件以及用于相机控制、图像采集、处理和分析的Basler专业显微镜软件。   更多

  • 2016年3月23日

    BCON – Basler dart相机系列的全新独有接口

    BCON是Basler开发的独有接口,采用基于LVDS的技术,通过与Basler dart板级相机结合,该最新接口可以帮助嵌入式视觉应用尽可能简化图像处理,并在极大程度上优化前端和视觉架构。   更多

  • 2016年2月3日

    Basler推出新的内部成像优化PGI

    相机制造商Basler最近推出的ace、dart和pulse相机型号均配有PGI,这是一个独特的新固件功能包,可以实现实时内部成像优化,且不会影响性能。   更多

  • 2015年12月16日

    装配ON Semiconductor PYTHON感光芯片的全新Basler ace相机现已投入量产

    最新消息,12种装配ON Semiconductor PYTHON系列CMOS芯片的全新Basler ace相机型号现已投入市场。   更多

  • 2015年11月11日

    dart和pulse系列相机现已装备强大的e2V感光芯片

    相机制造商Basler不断更新,于近期扩展了其dart和pulse相机系列,选用并装配了来自e2V的EV76C570芯片。新相机型号因其卓越的成像质量脱颖而出,而这在很大程度上要归功于4.5 x 4.5µm的像素大小。该设备可以实现高达60 fps的帧速率,并使用全局快门技术,确保即使面对快速移动的目标也能准确对焦和成像。这些新相机型号预计会在11月份投入量产。   更多

  • 2015年10月21日

    装配Sony IMX249 CMOS感光芯片的全新Basler ace相机现已投入量产

    四款装配Sony IMX249 CMOS芯片的全新Basler ace相机已经问世。   更多

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。