2014年1月6日

              为什么要转换成Basler USB 3.0相机?

              Switch to Basler USB 3.0 Cameras
              很多客户都在犹豫现在是否是升级到USB 3.0的最佳时机。Basler认为转换成USB 3.0 相机是明智之举:

              • 我们的产品完全符合 USB Vision标准 ,而不仅仅是兼容USB 3.0那么简单。对您而言,不同之处在于可通过GenICAM 2.0来配置相机,并能够更加简单地集成软件以及自由使用标准线材。
              • 我们已经开发出自己的USB3 Vision驱动程序,建立了强大的内部知识库。如要获得最佳性能,最好的方式是将新的USB技术与我们的pylon 4相机软件套装结合在一起使用。
              •  我们提供“Basler USB 3.0推荐”和技术应用说明(如“USB 3.0主机控制器的最大带宽测量”),有助于防止有关线材、主机控制器和集线器低效组合的潜在问题的出现。
              • Basler ace USB 3.0相机符合我们久经验证的帧缓存概念,是经过USB-IF 认证的电子元件。这使得其拥有最高的可靠性,而且该相机自始至终都是在 Basler 内部研发的。
              如需更多信息,请联系 Basler 销售团队或当地 Basler 代理商

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。