2013年6月7日

              为何我需要更换USB 3.0 (USB3 Vision)等新相机接口?如果更换,何时比较合适?


              从一种相机接口切换到另一种接口需要消耗时间成本,但您完全可以将这些时间成本转化成最大收益,因为:
              • 旧相机接口的硬件价格日益升高,且供应量日益减少,比如FireWire目前境况就是如此。
              • 可用带宽已经不能满足现代视觉系统对更高的帧速率、更高的分辨率和新的图像格式的要求,这也是FireWire(IEEE1394b:最大传输速度64MB/s)和USB 2.0(最大传输速度40MB/s)经常遇到的问题。
              • 这种一次性整合产生的成本费用可从其降低的制造成本中得到补偿。
                当需要更换掉FireWire或 “analog”、“Camera Link base” 等图像采集卡接口时,这样做不失为一个明智的选择。

              更多关于数字接口技术的信息,请参阅我们的白皮书《常用数字接口技术(Camera Link、USB3 Vision、GigE Vision、FireWire)对比》,以及我们官网的下载专区里的更多相关文档。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。