2015年3月31日

              哪些型号的相机能使用Basler Lenses?

              哪些型号的相机能使用Basler Lenses?
              我们的Basler Lenses确保了相机的最优性能,且性价比出众:起价仅为99欧元。我们专门为小于1/2"的感光芯片开发了Basler Lenses,这样靶面尺寸即可匹配相机芯片的大小,从而确保芯片得到充分利用。

              我们的Basler Lenses尤其适用于以下ace,dart和pulse相机型号:

              除了通过使用Basler Lenses 更有效地利用靶面大小,还可以借助于Basler ace 1000万和1400万相机型号 提高系统性能并大幅降低系统成本。这些相机型号配备了高分辨率Aptina CMOS芯片,成像细节非常丰富,且集成简单,性价比出众。 

              Basler dart板级相机,您能获得最新的USB 3.0相机技术和成本颇具优势的设计。这些相机型号兼容各种镜头,尺寸小,重量轻,很容易集成到您的应用中。

              我们所开发的Basler pulse系列产品可满足各种各样的视觉应用的要求。pulse系列脱颖而出,采用了先锋设计并提供了坚固的金属外壳,带有三脚架适配器和 CS 口,后者可以很容易地转换为 C 口或 S 口。

              敬请随时联系我们的销售团队或当地Basler经销伙伴,进行专属个人咨询。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。