2014年3月28日

              Basler racer 相机为何与众不同?

              Basler racer
              因此,无论您最看重的是相机速度、成像质量,还是易用性,Basler racer 都是您的不二之选。racer  线阵相机的设计能满足您对线阵相机的各种应用需求。以上均源于最新的 CMOS 芯片技术,它专为Basler 量身打造,可提供高清图像,且最高行频达到 80 kHz。racer 相机配有GigE或Camera Link接口,可选分辨率包括2k、4k、6k、8k以及12k,完全满足您对任何相关应用的需求。

              对您来说,racer 相机的益处有哪些?racer  相机值得您青睐的 7 大理由::

              • racer  相机拥有广阔的应用前景:灵活适应各种线阵应用需求:采用 GigE 或 Camera Link 接口,提供 2k 至 12k 的分辨率,扫描速度最高行频可达 80 kHz。
              • 可与软、硬件的轻松集成:相机外形尺寸小巧、紧凑,更加易于与其现有系统的集成。我们的 pylon 相机软件套装始终保持了软件操作上的易用性及在配置上的精简性。
              • 更低的系统成本:相机在感光芯片、配件和接口方面完全符合业内现有标准,使其系统成本更低。该系列相机的值得关注点在于: 3.5 - 7 µm 像素尺寸的 CMOS 芯片; C口和 F 口及 M42 镜头适配器;适用于 PoCL 和标准 Hirose 插头的 SDR(mini CL)插头; GigE 接口。特点强调的是其操作简便且零部件成本非常低。
              • 适合在弱光环境下使用:racer 相机在动态条件下亦能采集到清晰的、低噪声图像,因此非常适合在弱光环境下使用。一般情况下,标准的 LED 光线已经可满足需求,无需加大照明功率。
              • 可兼容多相机系统:Basler racer 相机外形尺寸小巧、发热量低,适合多相机系统需求的用户使用。事实证明,即使环境温度上升,也无损相机的卓越性能。
              • 可提供高质、细节丰富的图像:racer 相机的低发热水平能获取低噪声、高质量的图像。CMOS 感光芯片还可实现超高动态范围的拍摄,令图像细节更加丰富。
              • 出众的性价比:用户重视的不仅是成像质量,还有出众的性价比。Basler racer 针对低成本这一理念,有效部署相机系统,如采用高性价比的相机配件、镜头、GigE 接口等,为产品整体的性价比奠定了良好的基础。
              您为此感到心动吗?我们的销售团队将随时乐意为您介绍racer 相机的更多信息。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。