2013年8月9日

              出类拔萃的ace USB 3.0相机

              Basler USB 3.0 camera
              目前市场上有众多工业相机提供 USB 3.0 接口,Basler ace USB 3.0就是其中一类。与其竞争对手相比,ace USB 3.0有什么特别优势?
              • ace USB 3.0极其坚固耐用,同时外形非常精巧(29.3 mm x 29 mm x 29 mm)。
              • 它能完全兼容USB3 Vision,并有56 MB的帧缓冲区保证其数据传输抗干扰能力。
              • 它能提供各种通过专业FPGA(现场可编程门阵列)实现的硬件功能,包括颜色转换中的图像预处理、色彩提升以及自动增益,这些附加功能都为其增色不少。
              • 相机还附带许多实用功能,包括不同曝光时间的图像连拍(该功能适合拍摄HDR图像)等。
              • 相机带有四个输入/输出端口。
              • 与竞争对手相比,ace最突出的优势无疑还是其极具吸引力的性价比。
              ace USB 3.0相机以我们久经考验的ace平台为基础。从2009年起,多款基于该平台的GigE与Camera Link相机进入市场,在全球范围内取得了极大的成功。

              Basler pylon 4
              免费软件 – pylon 4
              Basler ace USB 3.0 相机由全新的Basler pylon 4 相机软件套装提供支持,该套装不仅能与新的USB3 Vision相机接口标准良好兼容,同时也与现有的GigE Vision、IEEE1394和Camera Link兼容。免费的软件包可在我们的下载专区进行下载。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。