2014年6月23日

              USB 3.0 和 USB3 Vision 标准有何不同?

              USB3 Vision
              实际上,两者之间的差别并不复杂。USB 3.0 指的是一种数据接口,而 USB3 Vision 则是由机器视觉行业一群领先厂商所开发的USB 3.0接口标准。

              印有 USB3 Vision 标识的所有硬件与软件均已获得验证认可,保证能与其他印有该标识的产品全面兼容。该标识同时也代表着产品具有高稳定性及可靠性、客户可放心使用。。

              USB 3.0 指的基本上就是端口的参数,而 USB3 Vision 则还代表了配件的各种机械要求,以及通过 GenICam 控制相机和通过 Bulk 端点进行数据传输所需符合的软件要求。简单来说,USB3 Vision 标准能确保 USB 3.0 接口的参数均符合机器视觉行业所需的各项标准综上所述,是人们对于USB 3.0 和USB3 Vision之间所经常产生的疑问。

              USB 3.0 所具有的技术优势如下:

              1. 每秒高达 350MB 的高数据传输量
              2. 低 CPU 负载——Basler ace USB 3.0 采用 FPGA 技术完成成像预处理,从而节约资源,侧重于图像处理。
              3. 即插即用的全面兼容性,即:代表从一个主机转换至另一个主机时,计算机中的软件可迅速与相机连接并实现高度灵活的部署。
              4. 低延迟和低抖动 
              5. 标准化、经过测试的适配卡、线材和集线器等各种配件
              6. 在协议级别和事件级别上实现相机和软件之间标准化的通信
              7. 通过 GenICam 2.0 允许标准化的相机控制
              如果您对这一课题还有任何疑问,或需要更多信息,请访问我们的技术页面,或联系我们的技术支持团队

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。