2016年10月6日

              USB 3.0线材可提供更长的操作距离

              USB 3.0 cables that runs the extra meter
              如今GigE接口已不是覆盖远距离的唯一选择,USB 3.0接口也非常适合这类任务。Basler提供USB 3.0延长线材,通过光纤布线简化了数据传输。并且,每条线材还包含电源铜线。

              这一线材作为延长线连接到长度可达5 m的常规被动式USB 3.0线材。连接器上的钻孔允许将两种线材拧在一起。通过这样的设置,可以直接在相机后面使用不同的线材和插头。

              延长线适合拖链应用,并能在最大弯曲半径50 mm的情况下使用。我们可提供10 m20 m长度的线材供您选择。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。