2016年7月4日

              面向多相机应用的简单解决方案: 采用GigE Vision 2.0的新款ace相机型号

              The simple solution for multi-camera applications: New ace models with GigE Vision 2.0
              Basler于五月下旬发布了全尺寸固件更新版本,所有配备Sony Pregius系列芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的新款Basler ace相机型号均可支持全新GigE Vision 2.0标准。此标准延展了GigE接口的更多可能性,特别使多相机系统的应用受益。尤其在GigE Vision 2.0下,这些系统现在可以更精确地进行同步了。因此,实时应用不再是问题。

              其中,精确时间协议(PTP)是关键技术,它将系统内组件所使用的路径标准化,以同步其时间设置。

              系统内所有相机使用标准GigE组件后,新款ace GigE相机可将相机之间的延迟减少至几纳秒。

              GigE Vision 2.0可实现连续操作中的准确触发以及精确协调的拍摄。

              从3D三角测量到体育和运动分析以及传送带应用,多种不同应用都使用了这类相机的精确同步功能。

              要详细了解实时同步,请阅读我们的白皮书“在GigE网络中 实现多台相机实时同步操作”。

              采用Sony的IMX芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的所有Basler ace相机都支持最新的GigE Vision 2.0标准。

              要了解详细信息以及相机型号的概述,请访问:www.baslerweb.com/new-ace

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。