2015年10月8日

              配备IMX174芯片的全新Basler网络相机在交通监控领域另辟新天地

              我们已经为其中一款网络相机配置了索尼IMX174芯片。事实证明,BIP2-1920-30c特别适合智能交通领域的应用,且将于2015年第四季度全面上市。BIP2-1920-30c可提供全高清分辨率和现代全局快门技术,包括生成压缩和未压缩图像(YUV)的实时触发信号;也可以与视频流同步生成这些系列图像,为自动化车牌识别等额外任务与日常交通监控同步进行奠定了基础。

              优秀的索尼IMX174芯片,提供出色的交通图像

              索尼IMX174芯片是目前市场上的顶尖芯片之一。它以极具吸引力的价格提供出色的图像质量,噪声性能卓越,即使CCD芯片也难以与之匹敌。索尼IMX174的高灵敏度为交通监控相机带来前所未有的高动态范围。交通应用中,一个图像同时包含明亮的牌照和黑暗的客舱,因此要同时准确捕捉图像中非常暗和非常亮的区域,相机必须具有宽广的动态范围。这在弱光条件下非常具有挑战性。

              与传统的IP相机那种需要多重曝光来提供动态范围不同,BIP2-1920-30c中的IMX174确保一次曝光就可以满足要求。一次曝光的显著优势是不会出现运动模糊。这为自动牌照识别等任务提供了理想条件。
               如果使用多重曝光,则会造成这些行驶中的车牌非常难以识别。

              采用索尼IMX174芯片的ace系列

              除了最新的网络相机外,Basler还为这些面阵相机装配了IMX174芯片:ace acA1920-50gmacA1920-50gc GigE相机,以及两款USB 3.0型号acA1920-155umacA1920-155uc

              要进行专属个人咨询,请联系Basler销售团队或您当地的Basler经销伙伴

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。