2016年2月2日

              在GigE网络中实现多台相机实时同步操作

              Synchronous and in Real Time: Operation of Multiple Cameras in a GigE Network
              在某些应用中,我们必须从多台相机实时获取同步图像,比如:多角度拍摄目标物体、使用多台相机进行传送带检测、机器人或3D三角测量。

              我们的白皮书简要介绍如何利用GigE Vision 2.0标准相机,在无需特制线材的情况下,实现多台相机的同步图像采集。该方法基于Precision Time Protocol(PTP, IEEE1588),一种网络协议,来帮助用户同步多台联网相机的时间和日期设置。

              一旦实现同步,即可在图像上附上时间戳信息,以方便用户按照时间排列所有图像,以及向多台相机发送调度操作指令,让每台相机都能在预定义的时间点精确拍摄图像。

              请阅读白皮书“同步且实时:在GigE网络中实现多台相机的同步操作”。

              下列相机型号支持GigE Vision 2.0标准:

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。