2016年9月26日

              采用Basler dart USB 3.0相机的立体视觉系统

              Nerian Vision Technologies已经开发了用于3D深度检测的解决方案SP1盒子。它使用两个Basler dart USB 3.0相机。并且,盒子和相机相互结合,使您能够轻松灵活地构建立体视觉系统。

              SP1盒子是一种嵌入式处理系统,它基于FPGA 技术,通过硬件实现了先进的算法。SP1盒子使用两台Basler dart相机,它们所在的视位略有不同。由于SP1类似于人类的视觉系统,它能够使用这两台相机获得的图像计算所观察场景的深度信息。

              为何选择Basler dart?

              “Basler的SDK Basler pylon相机软件套装可以非常方便地集成在我们立体视觉系统中。通过pylon,用户可以控制线程过程,而嵌入式系统的计算能力较低,这一点至关重要。它可以轻松实现可靠定时,"Nerian Vision TechnologiesCEO Konstantin Schauwecker博士表示。

              同时,Basler dart相机是一种出色的低成本相机,因此特别适合对成本敏感的项目。选择不同的Basler dart相机型号和镜头,可以实现不同深度图分辨率和帧速率。
              整个解决方案可以用于制造部件的自动检测,或需要在未知或不断变化的环境中导航的移动服务机器人。

              要详细了解这一立体视觉系统,请访问http://nerian.com

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。