2013年3月7日

              用于评估的第一批ace USB 3.0相机出货

              我们十分欣喜地将第一批Basler ace USB 3.0相机发往客户进行评估。 这第一批中包括1.3和5兆像素两种分辨率,时间安排与USB3 Vision标准的正式批准相一致。 更多型号将在未来两个月内推出。

              好、更好,ace

              Basler ace代表着最高质量,可以简单快速地使用USB 3.0接口,采用了56 MB缓存以及CMOS和CCD感光芯片的各种组合,并且具有29 mm x 29 mm x 29 mm的精巧外壳。 新USB 3.0接口的优点包括低CPU负载、高数据吞吐率(最高可达350 MB/秒)以及较短的延迟和抖动时间。 缓存概念将应用的速度和稳定性加以组合。 得益于技术特性和精巧的外形,新的Basler ace USB 3.0相机是现有的FireWire或USB 2.0相机的理想替代品。

              USB 3.0白皮书

              有关USB 3.0和USB3 Vision标准的详细信息,请查看我们的白皮书“USB 3.0接口和USB3 Vision标准,日期、事实、设置和切换接口提示”。 此白皮书及其他白皮书位于我们的文档下载区域。

              有兴趣测试我们的新ace USB 3.0相机吗? 请联系您的Basler销售合作伙伴。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。