2015年11月9日

              选择Basler beat的七大理由

              Basler beat是我们面阵相机产品线的最新力作,它拥有高分辨率、可实现高速成像,特别适合医学半导体检验交通领域的应用要求。该款相机能提供黑白和彩色型号可选,具备当下尖端的逐行扫描及全局快门技术。

              该款相机的价值不仅仅在于它强大的性价比,让您有更多理由选择Basler beat,具体包括如下七大理由:

              • 理由一:由于内置高分辨率CMOSIS CMV 12000芯片,可以获得超高精度和深层次细节。12 MP分辨率实现了媲美CCD相机的图像质量。
              • 理由二:Basler beat处理速度高达62 fps,具有高帧速,即使曝光时间很短,也可以获得出色的颜色保真度。
              • 理由三:Camera Link接口可以确保出众的数据传输量。
              • 理由四:相机外壳紧凑,支持Basler基于GenICam标准的免费pylon相机软件套装,可以轻松集成。
              • 理由五:它采用灵活的接口概念,提供标准化配件产品线,可助您节约成本。
              • 理由六:Basler beat外壳紧凑坚固,这就意味着建立多相机系统所需的空间更小。
              • 理由七:Basler beat能耗更低,发热量更小。随着发热量的降低,调节温度所需的组件也会更少,从而缩小相机外型尺寸,直接降低成本。
              以上七大理由使该款相机,尤其适合各种测量和识别方面的任务。Basler beat已成功应用于半导体和电子产品制造业执法以及铁路与公路医疗技术实验室自动化(例如荧光显微镜)等领域。

              欲了解详情? 只需联系我们的Basler销售团队您当地的Basler经销伙伴,为您进行专属个人咨询。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。