2016年1月12日

              可靠的EMC/ESD线材为Basler相机提供电源和触发信号

              Basler新的I/O PLC+线材尤其适合与连接到PLC(可编程逻辑控制器,24 v)的Basler ace GigEscoutpilotaviator相机配合使用。该线材可用于Basler ace GigE相机所用的6针Hirose插头和Basler scout、pilot和aviator相机所用的12针Hirose插头。线材长10 m,有一个开口端。这一特种线材尤其适合预防各种EMC/ESD中断,这也确保了触发信号安全传输到相机。

              线材功能概述:

              相机输入
              • 适配信号电平,实现从PLC(<8.4V)到TTL(<1.4V)电平的零电压。


              相机输入、输出和电源
              • 防止反接
              • 防护切入电压尖峰
              • 防护正负电压尖峰
              • 提高EMC/ESD安全性
              该线材有集成的、封装的电路板,可应对强机械载荷,以实现线材的工业应用:



              您希望了解更多信息吗? 只需联系我们的Basler销售团队您当地的Basler经销伙伴,为您进行专属个人咨询。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。