2015年9月17日

              聚焦零售业: 适合在零售环境中应用的Basler相机

              Retail in Focus: Basler Cameras for Applications in the Retail Environment
              Basler相机可作为自动化零售系统的一部分。例如,在自动取款机方面,Basler相机可通过监控PIN输入和取钱来防止欺诈行为,从而提高安全性。在全自动自助结账系统中,相机则可检测商品上的条码,以及确定产品的形状。这将有助于减少超市结帐的排队情况。对于自动回收机,Basler相机用于识别正式押金标记和瓶子的形状。Kiosk 系统和自动售货机对相机的依赖性也越来越高,以便进行可靠分发或有效识别商品并为客户提供建议。

              Basler相机在众多零售应用中的另一用途是用来识别与计数。在商店或商场,了解顾客流量以及偏好至关重要。有了数字相机的帮助,商店管理人员便可以确定摆放特定商品的位置,以有效吸引目标客户。除此之外,自动人脸识别则用于监视入口和加快边检速度。对于货物物流,企业当前库存信息至关重要。在这方面,相机可以提供帮助,例如帮助超市了解货架的饱满状态

              适用于零售应用的相机系列包括Basler acedartpulse 以及Basler网络相机。相机可以作为独立单元,亦可完全集成到系统中。
              Marcus-Michael Müller, Market Manager Retail at Basler
              Basler零售市场经理Marcus-Michael Müller表示: “自动零售系统中的相机必须保持长时期的稳定性,且需易于集成到系统中。这是机器视觉相机的重要标准。因此,处在零售业环境下的客户可受益于我们多年的经验以及这项技术,也相信会对我们周到的技术支持感到满意。”

              有关适合零售应用的Basler相机的详细信息,请访问我们网站的全新零售版块

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。