2013年3月6日

              Basler ace系列Camera Link相机CMOSIS芯片近红外优化(NIR)版已投入量产

              Basler ace面阵系列提供标准及近红外优化两种版本,以上均采用了时下大热的CMOSIS公司CMV2000和CMV4000芯片。而此前同类芯片的千兆网(GigE)相机已在市场全面铺开并大获得成功。如今,Carmera Link相机也已进入量产阶段。

              我们已有库存供您随时试用并接受订购。产品详情,您可与Basler当地销售合作伙伴联系并试用。

              如下型号可选:
              和标准版Camera Link相机acA 2000-340km/kc及acA 2040-180km/kc型号相比,NIR版不但具有低噪声、高灵敏度的特点,值得一提的是,其近红外敏感度得到极大的增强。当波长大于600 nm,同样能获得较高画质。对于暗淡或不稳定的光源,包括夜间,具有决定性优势,是监控项目、生物识别、智能交通系统的理想选择。NIR版相机在成像质量及灵敏度方面的表现甚至优于高品质的CCD相机,而其高速度、低价格等优势让您从该款创新产品中得到更多的受益。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。