2016年8月15日

              全新pylon 5夏季版已闪亮登场!现在,在OS X中可以使用pylon了。

              现在您可下载用于Windows、Linux以及OS X(首次推出)的全新5.0.5版本pylon 5相机软件套装。OS X版pylon支持64位x86体系结构,并且与OS X Yosemite (10.10)和El Capitan (10.11)兼容。

              除了推出OS X版pylon之外,新版本还提供了一系列微小的改进和漏洞修复。对于Linux用户来说有一个亮点:C-API编程接口现已集成到Linux版pylon中。利用该接口,可以很容易地将pylon集成到C应用中,且在Windows环境下开发的现有的C代码也可以在Linux中重复利用。这款新的API附带了用于典型相机使用情形的程序示例库。

              对于Windows用户,全新pylon版本包括与Windows 10兼容的全新.NET API和GigE Vision过滤型驱动。在那些对对于性能无极高要求的应用中,pylon也可以在没有专用GigE Vision驱动的情况下完整地运行,这使基于pylon应用的设置更加简便。

              如果您有问题,或需要了解详情,欢迎随时联系我们的Basler支持团队

              Video: pylon for OS X

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。