2015年11月3日

              pylon 5 – 更快、更小、更简单!

              为了推动机器视觉相机行业标准的建立和进一步发展,Basler引入了pylon 5相机软件套装 ,成为第一个提供使用新GenICam 3技术软件的相机制造商。
              更快: 得益于GenICam 3,相机现在的开启速度是旧版GenICam的4倍。

              更小: 与旧版GenICam相比,GenICam 3只需要约一半的内存。

              详细了解pylon 4和pylon 5之间的差异。您可以在我们的pylon页面上找到对比。

              这两项功能在性能较低的系统(如Raspberry Pi等基于ARM的嵌入式平台)上更是别具优势。新标准也有广泛的向后兼容性;只需对现有软件的代码略作修改甚至根本不需要修改;而旧款Basler相机也能获益于pylon的这些创新。pylon迁移指南中对必要的改动进行了详细描述。

              更简单: 借助于pylon 5,Basler引入了新的设置理念。依据每个相应目的,即使没有经验的用户也可以通过几次点击正确安装pylon。得益于pylon,简单复制部署程序成为可能,可空前方便地将SDK交付给最终用户。因此pylon的安装可以做到与其他制造商基于GenICam技术的机器视觉软件包没有冲突。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。