2014年7月22日

              x86 与 ARM 的 Linux 版 pylon 4 现已开放下载!

              pylon 4 for Linux
              Linux 版 pylon 4 相机软件套装现已开放下载。正因如此,使用 Linux 平台以及 Windows 平台操作 Basler USB 3.0 相机已不再是不可能的事。

              新版本 的精彩功能:

              • 全面支持Basler GigE以及USB 3.0 相机
              • 支持 32 与 64-位 x86 体系架构
              • 备有轻与硬浮点的两种 32 位 ARM 支持选项可供选择:Linux 版 pylon 4 已在数种系统上成功测试过,当中就包括了以下的 ARM 系统:Raspberry Pi、NVIDIA Jetson、MiraBox、wandboard 以及 TI DaVinci。
              • 如希望阅读有关“运行于 ARM 系统的 pylon”以及“运行于 Raspberry Pi 系统的 pylon”的应用说明,请单击此处。
              • USB 3.0 相机零拷贝:作为市场上唯一一家提供此功能的软件供应商,Basler 提供了 USB 内核子系统扩展的 pylon 4,通过直接内存访问 (DMA) 在用户内存中直接存储 USB 3.0 相机的图像数据(零拷贝)。这意味着 CPU 负载传输的图像数据量将是无零拷贝系统的大约一半。这是个非常强大的功能,特别适用于例如 ARM 这类功能较弱的嵌入式系统。有了 pylon 零拷贝,系统将有足够的 CPU 处理能力来进行实际的图像处理任务。至于 Ubuntu 12:04 以及 14:04,我们将会提供相应的安装软件包。其他 Linux 发行版则需相应设计的内核。
              新版的 pylon 软件可在任何近期的 Linux 内核版本上运行(x86 的 LSB 4.1、Arm 3.x - 零拷贝要求版本为 3.13.x 或更高版本的内核 - 有关详细信息,请参阅本自述文件 )。

              若有任何问题或需要更多信息,欢迎您随时联系我们的技术支持团队

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。