2014年7月30日

              Basler ace USB 3.0 推出1周年庆,销售回馈在即。

              Basler ace USB 3.0
              我们的ace USB 3.0 相机上市已有一年多,大获成功,至今已售出上千台。为答谢广大用户的支持与信赖,Basler 公司决定:即日起,举办销售回馈活动。活动涉及产品包括:所有 VGA 至 5 百万像素分辨率的 USB 3.0 相机。一直以来有赖于大家的支持,Basler 的相机产量得以突飞猛进。这使我们前所未有的享受到了“规模经济”带来的优势。对此,我们深受鼓舞。与此同时,我们更加希望 Basler 众多用户中的您能从中受益。入门级相机型号起价为 199 欧元。

              客户喜欢 ace USB 3.0的主要原因有哪些?

              当我们问及当前 USB 3.0客户对于使用相机的体验时,他们的反馈很明确:1.CCD 和 CMOS 感光芯片型号选择广泛,且性能非常出色。2.产品符合 USB3 Vision 标准,非常稳定且易于集成和使用,他们对此很欣赏。3.此外,他们也经常提到接口的技术基础,包括兼容性方面实现即插即用和较低的 CPU 负载。有了上述优势属性,客户才因此纷纷选择 Basler ace 相机来替代旧的 FireWire 相机和新的系统设计。

              “我们认为整个市场对 USB 3.0  Vision的接受度正迅速增长,许多用户也越来越愿意进行这一转换。价格上的优惠是为了帮助用户做出更新换代的决定。如果客户对技术满意,但对整体系统价格还存有疑虑,那么现在,他们完全可以不必担心,因为 ace 相机系列拥有出众的性价比!”Basler高级产品管理经理 René von Fintel 先生解释道。

              USB 3.0 综合信息

              希望了解 USB 3.0 相机是否适合您的应用?我们可以帮助您找到答案。我们的网站提供了全面而简明易懂的资料,以及易于使用的工具:
              您还可以联系我们的销售团队或当地Basler 代理商莅临咨询。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。