2013年11月6日

              最新pylon Linux版可用

              用户期待已久的最新pylon Linux版现已可用并可从我们的网站上进行下载。该Linux版的相机软件套装, 拥有最新的改进功能,可快速适用所有Basler GigE Vision相机。

              功能主要包括:
              • 支持所有主流i86/x64 Linux正式版(32位和64位系统)
              • 可支持基于ARM的平台
              • 结合了由pylon 3引入的CInstantCamera C++ API
              • 支持最新的GenICam 2.3标准
              • 全新的IP配置方式
              • 与原有的pylon Linux版本完全兼容

              因此,与早期pylon Linux版相比,无论在Intel或 是ARM平台下,我们都极大地简化了您在Linux下专有程序的开发过程。大量的新例程演示了新的API用法。当然,您也可以继续使用现有的C++ API。

              如果您有任何疑问,或想了解更多信息,欢迎与我们的销售团队取得联系。

              pylon Linux版——现已支持ARM系统

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。