2014年10月1日

              Basler 现已提供爱特蒙特光学(Edmund Optics)生产的新镜头

              Basler 现已提供爱特蒙特光学(Edmund Optics)生产的新镜头
              Basler 增加了其镜头产品线,加入了来自爱特蒙特光学的新镜头。由爱特蒙特光学生产的尺寸紧凑的固定焦距镜头适用于高达 2/3 英寸的感光芯片,可提供非常高的分辨率。

              它们尤其适用于工作距离较短且要求严格的应用。紧凑的设计和坚固的外壳使这些镜成为全工厂自动化的理想选择。Basler 提供从 8.5 mm到 50 mm的焦距范围,可适用于各种设置。

              如需更多信息,请联系我们的 Basler 销售团队,或访问我们的配件数据库,查看 Basler 系列相机的所有适用配件!

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。