2016年6月30日

              交通应用相机的新固件功能

              我们最新的相机型号提供了强大的固件功能包PGI。这一内在成像优化功能可在不降低相机速度的情况下改善成像质量。所有dartpulse相机系列以及配有Sony IMX和ON Semiconductor PYTHON芯片的ace相机型号均提供这一新的PGI功能包。

              PGI将改善的锐化、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化这四大功能和谐地集于一身;可直接从您的相机进行对ANPR、执法、收费和车载等交通应用成像的优化,且不会增加处理器负载。

              PGI功能包的工作原理

              因为这一插值算法适合于该成像结构,PGI功能包可显著改善锐度,并可选择通过补充锐度因子进行进一步的改进:对于必须处理字母和数字的应用,这是一项很突出的优势;与此同时,噪声抑制算法也改善了成像的噪声特性:对于交通监控等必须工作在弱光照条件下的应用,这一点特别有帮助。

              相机通常标配2x2去拜耳化,即使用相邻像素计算图像内的实际颜色——某些情况下,这可能会导致颜色与其他伪影之间的边缘不均匀。PGI功能包所使用的5×5去拜耳化能实现更加清晰的颜色间过渡,且最大程度地消除伪影。除此之外,Basler新开发的PGI去拜耳化算法还可以纠正传统去拜耳化容易产生的颜色错误。

              交通和运输行业客户能从PGI功能包获得的优势: 直接在相机内处理图像,处理器负载低;可在ANPR应用中获得更好的识别结果,并显著提高成像质量。

              我们的白皮书“凭借Basler PGI实现更好的成像质量”全面说明了这一新的功能包的细节。

              仍有疑问? 敬请随时联系我们的销售团队当地Basler经销伙伴

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。