2014年11月10日

              配有IMX174 感光芯片的新型 Basler 网络相机使交通成像系统更上一层楼

              Basler BIP2-1920-25c
              Basler 日前推出一款配有Sony IMX 174 感光芯片的IP 相机。BIP2-1920-25c将于 2015 年第一季度面市,特别适合于智能交通领域的应用。它提供了全高清分辨率和现代化的全局快门技术,并包含了强大的 YUV 功能。

              关于可提供优质交通图像的“ Sony IMX 174 感光芯片”

              Sony IMX174 芯片被认为是目前市场上顶尖级芯片之一。它集高帧速率、高灵敏度和出色的成像质量于一身,即便是普通的 CCD 芯片也无法与其噪声特点媲美。Sony IMX174 的高灵敏度与交通相机前所未有的动态范围相得益彰——通过平衡图像中的亮区和暗区,这种组合减少了车辆牌照过度曝光的问题。这是一个非常值得关注的常见问题,在收费和红灯执法应用中尤其如此。考虑到许多 智能交通应用所面临的变化的光线条件,这是一项重大成就。

              其动态范围确保能对牌照等较亮的区域以及驾驶员等暗部实现效果极佳的成像。只需一次拍摄/曝光,即可达到此效果,无需对多个图像设置与时间相关的平均值。后者使用普通的 IP 相机完成操作,因此会产生运动模糊,从而大大限制自动化车牌识别系统的实用性和图像的清晰度,甚至可能导致图像无法使用。

              ace 系列也即将装配 Sony IMX174 感光芯片

              在这款网络相机问世之后,Basler 还会对以下型号的工业面阵相机装配 IMX174 芯片:ace GigE 相机acA1920-50gmacA1920-50gc以及 ace USB 3.0 相机型号acA1920-155umacA1920-155uc

              如需更多信息,请联系 Basler 销售团队或当地 Basler 代理商





                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。