2015年7月9日

              新配件: 适用于USB 3.0相机型号的I/O线材

              我们支持USB 3.0接口的ace相机配备了两种不同类型的数字I/O: 光电耦合I/O端口十分稳定,不易受中断影响。GPIO(标准输入/输出)引脚速度非常快,并且支持5伏(TTL)电流。

              为了安全、无故障地使用I/O,Basler已推出在ace USB 3.0相机型号中独立使用I/O的两种线材: 一种用于光电耦合I/O(蓝色), 一种用于GPIO(黄色)。 两种线材长度均为10米,采用常见的Hirose 6芯插头,配备一个开口端。

              为确保达到最佳运行效果,建议除使用这些I/O线材之外,还同时使用ace USB 3.0相机配件:

              欲详细了解配件产品线,请参阅我们的配件数据库

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。