2015年6月9日

              现代CMOS技术在交通应用中超越CCD感光芯片

              现代CMOS技术在交通应用中超越CCD感光芯片
              一直以来,现代CMOS技术主要用于工厂自动化或光学检测中的机器视觉应用程序。如今,它正越来越多地用于其他情况和应用。例如,在用于复杂交通系统的工业及网络相机中,Sony IMX174和IMX249感光芯片提供了十分强大的特性。这两种芯片在可见光和近红外光区域具有动态范围大、噪点低、灵敏度高的特点,并兼具全局快门技术,装配有这些芯片的Basler aceIP相机解决了ITS(智能交通系统)中的两大难题:不断变化的光线条件和高速度要求。借助CMOS,拖尾也不再是个问题。

              装配两种芯片的ace相机型号可以实现彼此完美互补。一方面,我们的产品线包括装配有Sony IMX174感光芯片的相机,可提供出色的图片以及高达155 fps的帧速率和230万像素的分辨率。根据所需的线材长度,建议接口为USB 3.0GigE。 

              另一方面,装配Sony IMX249感光芯片的ace相机型号在价格上极具吸引力,适用于对帧速率要求偏低的各种应用。

              我们当前的市场营销文档总结了感光芯片的改进为交通应用带来哪些好处。

              RSS新闻源

              订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
              RSS新闻源
               
              请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。