2013年12月3日

              现在正是从IEEE 1394转换到USB3 Vision的最佳时机

              Basler USB 3.0
              IEEE 1394即将退出历史舞台,它正逐渐失去PC界的支持,最终注定从市面上消失。而无论从技术还是成本方面来说,我们最新的ace USB 3.0相机都将成为替代IEEE 1394的理想选择。ace USB3.0相机具有如下主要特点:

              • 节省硬件成本:IEEE 1394设备正从市面上逐渐消失,并被广泛应用的USB 3.0取而代之。
              • USB 3.0带宽是Firewire-b的6倍。
              • USB 3.0可提供更好的即插即用功能。
              • USB 3.0可支持Windows 8,而IEEE 1394将不作支持。
              • USB3 Vision符合新一代视觉标准,可满足视觉系统的所有特定需求;可既简单又安全地集成符合USB3 Vision 标准的相机。
              总而言之:USB 3.0接口虽与IEEE 1394技术相似,但其制造成本更低更完善,并将成为未来普遍欢迎的重要接口技术。

              小付出 – 大回报

               根据自身规格,只需一次性更换接口,您将获得超值回报。如果您选择同样参数芯片的相机,则您需要更换软件。更换软件取决于您所选择的软件版本,如果您使用的是我们的pylon相机软件套装,您可在几天之内就可完成;如果您使用的是其他相机供应商的SDK,这可能需要耗时数周来完成软件的更换和研发。即便如此,您的投入绝对值得。因为,您在半年内所节省下来的成本足以补偿这一次性更换接口的投入

              免费白皮书 – 了解详细信息

              在白皮书《一个成本更低,性能更高的接口——当IEEE 1394转换到USB3 Vision》中,我们对这一问题进行了更全面的说明。

              单击此处立即浏览PDF!

              更多信息,请联系Basler销售团队或Basler销售代表。 

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。