2014年7月8日

              彩色相机是否是必要的?

              Basler racer
              客户们经常会问及,黑白 相机与彩色相机两者间,哪个更符合他们的需求。而最终的结论则是:彩色相机不一定是最好的选择。彩色图像的优点在于易于观察。除非颜色在检测任务中是个非常重要的检测条件,否则彩色相机的使用并非绝对必要。对于那些需要通过颜色(例如物件上的红点)以检测具体特性的应用,通常都需要使用到彩色图像,但并不是每个应用都是如此。
              实际上,从黑白相机中所得到的黑白影像亦可呈现这些特性。对于那些没必要使用到颜色的检测任务,黑白相机将是个较好的选择。因为相较于黑白相机,彩色相机中所使用的彩色滤光片必然会降低相机的灵敏度。就以各种线阵应用为例,黑白相机实际上可能会是个较明智的选择。
              黑白相机对比彩色相机的优势概要:
              • 高灵敏度:黑白相机的每个像素都会被红、绿或蓝色的光线击中,同时不会收到任何其他波长。因此,黑白像素所能收到的光源量是彩色像素的 3 倍。这使得黑白相机的灵敏度比彩色相机高出大约 1.5 倍。
              • 低噪声等级:黑白相机的另一优势在于,其能够在人工照明的环境下以较低的噪声等级捕捉影像。基本上,人工照明的光源组成方式与日光大不相同。在此类环境中,相机的感光芯片给该有色光源捕捉影像会带来较高的噪声。
              • 高分辨率:使用 Bayer 模式操作的彩色相机(双线阵相机)在缺少任何颜色信息时,会从附近的像素插值补此信息。黑白相机则会直接从原来的像素获取信息,因此能够提供略高的分辨率。
              • 无颜色边纹:如上所述,使用附近的像素进行颜色插值可能会引起难看的颜色边纹,尤其是在高对比度边缘上(例如黑白交叉地带)。
              • 简易的安装过程:彩色相机在安装时需要依照光源的色温进行校准,这种处理包含每种颜色的逐一对比,因此比黑白相机的安装过程复杂许多。
              • 卓越的动态性能:黑白相机在评估或抑制过饱和像素方面的性能较为出色。当多个颜色通道同时出现过饱和状况时,彩色相机将无法负荷,无法全面检测,从而无法弥补此问题。交通灯图像就是一个很好的例子:若红色像素过饱和,而绿色像素也部分或完全过饱和,灯光将会呈橙色。对于观察者和机器视觉系统而言,所造成的后果可能会不堪设想。
              • 在近红外 (NIR) 波长范围中提供高灵敏度:一般而言,黑白相机在近红外范围中的确比较灵敏,这使得黑白相机能够检测到肉眼所看不到的缺陷,如水果内部那些曾被挤压或已腐坏的区域。
              • 高位深:基本上,黑白相机能够支持较高的位深,使其能够传输更大的数据量。对于织物检测、分拣与包装以及运输方面的应用来说,所能传输的数据量尤其重要。确凿的数据:原始 Bayer 数据通常是以 8 位的速度传输而黑白数据的传输速度则可高达 12 位。
              • 最后一点,黑白相机的价格比彩色相机更加实惠
              在何时选用彩色相机?

              当需要彩色成像时,您可选择将一款彩色滤光片安装在黑白相机镜头前方,将此相机进行改装。就以黑白摄影为例,人们通常会在拍摄风景时使用红色滤光片以弥补草木的绿色以及天空的蓝色。食品检测或采矿业产品分拣等作业均需以特定的颜色作为目标,而此时即可使用彩色滤光片。

              想深入了解此课题?


              Basler racer 黑白相机在各种应用下适用,例如织物检测、分拣与包装以及运输 。您单击此处 或阅读我们的市场营销文档《Basler racer——集全能灵活于一身的 Basler 线阵相机》了解各种应用的概览。

              有关采用Basler racer raL6144-16gm黑白相机完成典型相机应用的示例,请阅读我们的成功案例——《使用 Basler racer GigE 相机——轻松完成“追踪印刷电路板”》吧!

              如有任何相关疑问,请随时联系我们的Basler 销售团队。

              RSS新闻源

              订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
              RSS新闻源
               
              请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。