2016年8月18日

              采用Basler ace的创新实时高速ANPR系统

              Innovative Real-Time High-Speed ANPR System with Basler ace
              为了改善新加坡现有交通监控系统所出现的问题,Basler客户Optasia Systems开发了一款实时高速ANPR系统,该系统采用了装配Sony IMX249 CMOS芯片的Basler ace相机。。而系统软件Optasia IMPSTM Video Analytics LPR则采用了Basler的pylon SDK进行编程。IMX249具有高动态范围,可以使相机在弱光条件下高效运行,并通过被称为包围式的曝光技术捕捉图像。我们的成功案例详细介绍了如何捕捉、裁剪和处理图像以进行牌照识别。

              Optasia Systems的CEO Richard Goh完全支持其团队的决定,并坚定的选择了Basler ace相机用于此项目。他说:“无论在相机性能,还是在集成过程中Basler支持团队所提供的优秀技术支持这两方面,我们都非常满意。”

              阅读我们当前的成功案例“采用Basler ace相机的创新实时高速ANPR系统”,了解更多信息。欢迎从我们网站的下载专区下载以上成功案例以及更多有趣的成功案例、白皮书和市场营销文档。

              RSS新闻源

              订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
              RSS新闻源
               
              请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。