2014年2月6日

              面向ITS领域的创新:配备独有实时触发器的网络高清相机,支持无压缩图像

              ITS News
              在为系统挑选相机时,交通行业的客户们往往需要面对令人目不暇接的选择。首先要决定,是采用网络相机还是工业(机器视觉)相机 。两种选择各有利弊(有关详情,请参阅白皮书《智能交通系统通过相机获得最佳视觉》)。Basler现已成功地将适用于交通应用的功能整合到其网络相机中,而这些功能先前是工业相机所具备的。这其中包括可在出现特定事件时与视频流同步进行拍摄的实时触发功能,并新增了以无压缩YUV格式输出图像的能力。此外,即使是快速移动的物体,BIP相机也能凭借其高灵敏度全局快门感光芯片拍摄出画质极高的图像。

              实时触发器和YUV图像 – 它们为什么很重要?

              对于交通违规等特定事件,能够通过实时触发器和视频流同步拍摄单独的JPEG图像,这已是一个里程碑式的创新。而Basler更是将这一触发功能提升到更高的层次:Basler网络高清相机现在还能拍摄无压缩的图像(YUV功能),可带来纤毫毕现的画质。这些图像将以无压缩的格式直接发送到计算机,数据量相对较大。它的优势在于不会因为压缩而丢失图像信息。LPR(牌照识别)等算法在无压缩图像上的效果比在JPEG甚至H.264等压缩图像上的效果有明显提高。

              具备此YUV功能的首款型号是配备高灵敏度200万像素芯片的BIP2-1600-25c-dn。该相机是各类牌照检测应用的理想选择。它已在多种安防和执法应用中证明了其价值,且对于LPR领域中的拉网式排查等工作而言也有巨大的吸引力。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。