2013年10月11日

              全面量产:配置130万像素e2V CMOS芯片的Basler ace GigE相机

              ace GigE
              Basler ace系列产品配备种类最多的感光芯片,并具有卓越的性价比,因此获得巨大成功。
              ace GigE系列最新产品:搭载了由e2V生产的130万Sapphire CMOS芯片的三款相机(EV76C560 和 EV76C661),成像品质高,噪声低,能够满足客户对不同快门模式的需求。

              配置有滚动快门且成本效益极高的相机

              在搭载 EV76C560芯片的相机中,有两款型号配备滚动快门模式—acA1280-60gm(黑白)和acA1280-60gc(彩色)。这两款相机现已开放测试样品订购!几周后也将开始批量生产。由于拥有极高的性价比,它们尤其适合不需要全局快门模式,且价格敏感度较高的应用。

              关于所有相机或测试样机的更多信息,请联系您的Basler销售伙伴。

              批量生产:
              •    acA1300-60gm:130万像素,60 fps,黑白,全局快门
              •    acA1300-60gc:130万像素,60 fps,彩色,全局快门
              •    acA1300-60gmNIR:130万像素,60 fps,黑白(近红外增强型),全局快门
              测试样机:
              •    acA1280-60gm:130万像素,60 fps,黑白,滚动快门
              •    acA1280-60gc:130万像素,60 fps,彩色,滚动快门
              适用于多种应用,另有近红外版本可用

              搭载130万像素CMOS芯片的ace相机适用于多种应用,如工厂自动化、半导体与电子生产、条形码扫描和交通系统等。acA1300-60gm NIR相机搭载EV76C661芯片,采用“全局快门模式”,可在波长为850 nm时提供量子效率超过50%的完美图像。这可以显著降低系统中的照明成本。同时,它也可以在夜间、或且变化无常的恶劣光线条件下提供高品质图像。因此该相机适用于监控、生物观测任务、智能交通系统和太阳能行业等方面的应用。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。