2014年12月18日

              如何为我的相机找到理想的替换型号?

              如何为我的相机找到理想的替换型号?
              Basler A6xx1394(FireWire) 相机系列上市已经超过十年。由于该系列中的某些组件将不再供应,我们已通知客户该型号即将停产的消息。在此期间,业界已推出了比该类型相机功能更加强大的新一代可替代产品,因此我们也提出了相关替代建议。

              那么,您通过何种途径来为您的现有产品找到理想的可替代相机呢?

              Basler 在发出停产通知时,会给出与即将停产的相机型号具有相同或相似性能的当前型号的建议。我们也会将这些建议列在Basler网站主页“支持”频道下的“停产产品”栏目。

              您也可以通过我们的“相机选型助手”,快速地找到理想的替代相机型号。它可以让您选择不同的相机平台(线阵、面阵或网络相机),然后选择分辨率、感光芯片和最优化清晰度等标准,以便从相机产品线中确定正确的型号。记得,选择相机时的依据应该是它是否适合相机应用环境的实际情况,而并不取决于相机应具备哪些功能和性能特点等先入为主的观念。例如,您以前的相机可能能提供 100 fps,但 对您的应用来说,50 fps 已经是绰绰有余了。或者,因为使用 AOI,您可能无法充分利用之前相机的分辨率,意味着替代型号降低分辨率水平也是可以的。关于“我究竟需要多少像素?”这一话题的详细信息,请参阅我们下载区的同名白皮书

              当然,我们的销售团队或 Basler 当地的销售合作伙伴我们的支持团队都会为您回答问题。

              我们相信,您为了选择理想中的替代型号所花费的精力,这是值得的!

              要确定您应用的实际需求,可能需要花费额外的精力,但这最终将化为您的重要优势,即:转换到替代型号可以使您获得更多好处,诸如改善性能和性价比,以及简化集成等等。

              例如,2013 年,Basler racer系列 一经推出,随即受到了市场的极大欢迎。客户对它较高的灵活性和出众的性价比给予了高度评价。而相机和配件的实惠价格,有利于多相机系统的集成。

              通常情况下,同一芯片很可能会出现在另一台 Basler 相机上。当然,这一相机也可能配有新的接口类型,如 Basler ace 中用 USB 3.0 代替了 1394(FireWire)。新的 USB 3.0 接口和相关的 USB3 Vision 标准 是 1394(FireWire) 的理想继任者,原因是它在技术上类似,且性价比高,也保证了未来应用的兼容性。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。