2015年6月8日

              整装待发吧!– dart板级相机已投入量产

              我们已开始批量生产dart板级相机。随后该相机系列即可上市并会大量供应。相机具备极为现代化的USB 3.0相机技术、采用成本集约化设计,同时秉承了basler 可靠性,这造就了dart的卓越品质。与其他所有Basler产品一样,Basler dart具有出众的性价比:起价仅为99欧元。

              在我们的产品线中,您还可以找到针对dart进行优化的相应配件,例如Basler Lenses、镜头适配器、相应的线材与I/O板卡入门套件。通过这些配件,您将可快速轻松地将dart集成到系统中。

              dart配有Aptina CMOS芯片,分辨率介于120万像素和500万像素之间,帧速率高达54 fps。

              您可以从三种不同接口型号中进行选择:

              • S口,
              • CS口以及
              • 板级(即不带接口)。
              通过这三个选项,您可以在系统集成时拥有很大的灵活性,并从中获益。板级型号机身大小仅为27mm x 27mm,重约5克。两款接口型号机身大小仅为29mm x 29mm,重15克,同样小巧,十分轻便。

              我们的dart相机是为数不多的符合USB3 Vision标准的板级相机,可以确保安全数据传输,并能够在软件和硬件方面与您的图像处理系统轻松实现集成。 

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。