2014年9月8日

              Basler重磅推出:配有Sony IMX 174 芯片的全新 ace 系列相机

              Basler重磅推出:配有Sony IMX 174 芯片的全新 ace 系列相机
              Sony 的 IMX 174 CMOS 芯片作为目前市场的感光芯片类型之一,它的主要优点即:承诺提供高帧速率、极佳的灵敏度和顶级图像质量。Basler ace系列产品线 目前有4款配有该芯片的 相机型号:其相机分辨率为 230 万像素,装备了尖端的全局快门技术,且提供一如既往的出众性价比,标价仅为799 欧元。 
              这台相机是如何改善您的机器视觉系统?
              • 相机速度快:帧速率可达50 - 155fps,可充分利用GigE 和 USB 3.0 现有带宽。
              • 图像质量佳:该类型号的量子效率超70%,动态范围约 73dB,且噪音极低。即使在光线条件较差时也能提供理想图像。
              • 适应力强:高速度和高灵敏度的良好结合大大拓展了其应用领域。因此,ace 系列相机不仅适合众多经典的工业应用,也同样适用于显微技术(需要高敏感度)和智能交通应用(需要高动态范围)。
              新的 ace 相机有何特殊之处?

              Basler ace 之所以成为近年来最成功的相机系列之一,主要源于出众的感光芯片性能,小巧而坚固的外壳、非常稳定的数据传输技术以及对GigE Vision和USB3 Vision 标准的完美实现,以上都是ace成功的因素。此外,Basler还承诺3 年保修,并免费提供 Basler pylon 相机软件套装。

              想要更好地了解我们?

              如需更多信息,请直接联系 Basler 销售团队或当地 Basler 经销伙伴。请莅临我们在 VISION Stuttgart 展览会(2014 年 11 月 4 至 6 日)的展台,届时我们将全面展示最新 ace IMX174 相机型号。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。