2016年10月4日

              您是否已经更新了Basler pylon USB 3.0 AIK适配器?

              Basler pylon 5
              Basler pylon USB 3.0 AIK适配器方便允许您通过使用Cognex VisionPro操作Basler USB 3.0相机。经过几个简单的配置步骤后,Basler USB 3.0相机显示在VisionPro中,以便根据需要进一步配置。AIK适配器新5.0版本使用pylon 5连接与Basler相机连接。GenICam 3技术会使您受益,它可以大大加快相机触发,同时显著降低存储空间需求。

              您可从我们的下载专区免费下载Basler pylon USB 3.0 AIK适配器。其中附带的应用说明文档 可以协助您完成适配器的安装与设置。
              在安装了pylon相机软件套装或pylon Runtime (U3V)之后,AIK适配器将可在所有32与64位操作系统上运行。

              如需获得更多有关pylon相机软件套装的信息,请单击此处 。 如有任何疑问或需要额外其他相关信息,欢迎您随时联系我们的技术支持团队。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。